This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:需要将 TPS61088与 BQ24773配合使用..?

Guru**** 2580485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, BQ25895, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833139/bq24773-need-to-use-tps61088-with-bq24773

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件:TPS61088BQ25895

您好、TI、  
        我们之前使用的是 BQ25895、这就是为什么我们使用 TPS61088来避免升压模式使能延迟的原因、因为升压模式使能的30ms 延迟足以重置我的系统(Raspberry PI 4) 30毫秒时隙中的 PMID 电压会下降、 根据 TI 建议、我们将 BQ25895与 BQ24773搭配使用、以提高负载处理能力并避免 BQ25895在最大输出功率下的散热。

我们在 BQ24773中观察不到任何启用/禁用延迟、请告知我们 BQ24773中是否存在任何输出电压开/关延迟  
根据提及的应用电路和评估板物料清单中提到的有源组件(MOSFET)接通/延迟以"ns"为单位、不会影响系统负载、我们在该系统中缺少了任何其他点  

我们需要将升压转换器与系统配合使用。如果是、请解释我们为什么需要..?
系统的输出负载为5V 和5A、BQ24773可以提供所需的负载功率。
3.为实现大于或等于25W 的输出功率,我们需要采取哪些预防措施?

谢谢、此致、  
Rahul Surawase   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    您可以在此处的其他文章中参阅我的评论: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/833317/3082582#3082582

    请记住、仅当移除输入源时、切换开关才会为电池电压供电。 这意味着系统电压可以在其稳压电压(编程到最小系统电压寄存器中的任何值)和电池电压之间切换、具体取决于为充电器供电的源。  

    例如、如果12V 输入源将系统电压调节至最小值5V、电池电压为3.8V、则移除输入源后、选择电源时强制系统电压降低至3.8V。 它不会保持受管制。 您需要另一个外部升压转换器、就像您提到的那样、以便维持系统电压稳定。

    那么1)应该在我的上述示例中回答。

    2) 2)只要存在输入源并且高于该电压、并且/或者只要在输入源被移除时电池电压高于或处于该电压、BQ24773就可以支持该电压。

    3) 3)应采取预防措施正确调整外部 MOSFET 的尺寸、选择合适的电感器以承受功率、而不会使输入源过载(您没有提到输入源电压或功率能力)、 并且不会对电池进行过流、尤其是在使用外部升压转换器维持稳定的系统电压时。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、  
             根据寄存器的理解、在查找寄存器设置之后、



    MaxChargeVoltage()和 MinSystemVoltage()用于设置充电电压阈值以安全地为电池充电,该寄存器决定电池输出电压...如果是,请说明如何...?

    我们使用5V/5A 输入适配器连接到系统   
    系统的输出要求为5V/4A
    我们使用容量为5000mAh 的1S 锂聚合物电池组(根据制造商,充电电压为4.2V,输出电压为3.7V)

    这是可能的、  

    没有升压转换器的系统可在单独的输入源和电池上获得连续5V/4A 输出  
    如何在输入源适配器上获得输出5V/4A?
    如何在没有输入源(OFF)的电池电源系统上获得5A/4A 输出电流?

    我先前讨论过一些主题、
     https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/831008
    .https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/829955

         请建议可靠的解决方案、感谢您的快速响应  

    谢谢、此致、  
    Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    D/S 中的表1说明了如何使用充电器的 CELL 引脚设置 MaxChargeVoltage()和 MinSystemVoltage()寄存器设置默认值。

    请记住,MinSystemVoltage()寄存器是充电器的降压模式操作在电池放电时将系统调节至的最小电压。 主机可以随时覆盖这些值。

    由于您使用的是最大电压为4.2V 的1S 电池、因此当适配器不存在时、您肯定需要一个升压转换器来调节5V 系统电压。

    回答您的问题:

    1) 1)如果没有升压转换器、则无法使用您的适配器或电池维持5V 电压。

    2) 2)您的适配器已调节至5V/5A。 我会以某种方式将您的负载连接到您的适配器。

    3) 3)这将需要一个外部升压转换器。  

    为了优化充电时间并维持5V 系统负载、我建议将系统连接到 ACN 轨、并从 SRP 节点添加升压转换器、以便在移除输入源时调节 ACN 轨。 连接到 ACN 将在适配器插座和系统负载之间提供自然隔离。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、  
             是的、我们在 SRP 滤波器之后使用升压转换器、因为我共享 EVM 板通道的图像

    谢谢、

    Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    这应该很好、并且升压转换器的输出和系统负载应该被接至 ACN 网络(也是 Q2 HSFET 的漏极)。

    此致、

    Joel H