This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61460-Q1:帮助您选择电感器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LMR14050, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857157/webench-tools-lm61460-q1-help-selecting-inductor

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14050LM61460

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我想查询 Webench 为我提供的 LM61460-Q1设计结果。 输入参数:输入电压16V 至17V、 输出电压14.4V、输出电流4A

WebBench 返回:占空比 86.38%、 效率 97.9%、  频率 402.46kHz

原理图和 BOM 显示电感器值为15uH、这是我要查询的结果。

根据数据表9.2.2.3电感器选择:

 "请注意、当为最大负载远小于器件最大可用负载的应用选择纹波电流时、仍应使用最大器件电流。 公式4可用于确定电感值。"

最大器件电流为6A、使用 K=0.25.....

L =((Vin - Vout)/(Fsw.K.Iout))。(Vout/Vin)

(17-14.4)/(402460。 0.25个 6)。(14.4/17)= 3.65e-6

我计算出的电感值为3.65uH、但 Webench 显示为15uH。 ???

谢谢、Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

    你是对的。 请使用您的计算结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neil、您会推荐3.3或4.7 μ H 吗? 。 我是向上还是向下舍入?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

    仔细检查后、该器件还有另一个限制、即数据表中的公式5。  

    "为了避免次谐波振荡、电感值不应小于 公式5中给出的值"

    因此、对于该器件、您的应用中的电感应大于11.5 μ H。 您可以按照 webench 选择15uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neal、很好的接送服务、我错过了这一点。  

    数据表还提到了最大电感器值受限于最小电感器纹波 K 系数10%。 在400kHz 时使用15uH 可得到一个0.06的 K,低于....

    我似乎处于一种不赢的局面。

    我注意到、对于 LMR14050、Webench 返回的电感值比 LM61460低得多。  公式 L>0.36.Vout/FSW 是否适用于 LMR14050? 数据表显示、这也是一个电流控制型器件的透视图。

    谢谢

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

    使用15uH 是可以的。  

    实际上、如果我们使用的电感器大于计算值、其影响是它可能会影响整体环路稳定性。 使用 Webench 建议的电感和电容、您将发现使用15uH 时回路响应仍然稳定。 因此最好使用15uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 Neal。

    谢谢

    Matt