This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:寻求有关减少 EN 输入抖动的提示

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856918/tps63020-seeking-tips-for-reducing-bounce-on-en-input

器件型号:TPS63020

我在该论坛上发现了一个问题  ,似乎描述了我们在 TPS63020锁定在关断状态时遇到的问题:。  我们有一个由电池供电的设计、可通过太阳能电池充电。  TPS63020的输出电压设置为3.35V、其中包括一个0.5F 超级电容器。  某些器件具有非常宽的工作电压范围(低至1.8V)、因此为了省电、我们默认禁用 TPS63020、并仅在需要时将其打开。  在某些情况下、我们可以在重新启用 TPS63020之前关闭超级电容器数小时。  我们通过上拉电阻将 EN 引脚连接至高电平、但随后使用具有接地路径的 NMOS 晶体管来禁用 TPS63020。  我们怀疑高开关速度或其他电源/接地平面转换会导致 EN 引脚反弹至负电压并导致锁定。  我们无法通过测量进行确认;每次在 EN 引脚上连接测试探针时、一切都正常。

假设是这种情况、您是否有关于如何减少 EN 输入上可能的信号抖动的建议?  我不想在论坛帖子中发布原理图或 PCB 布局、但我可以向 TI 的某个人发送私人消息并共享此信息。

谢谢、

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我假设您将探针永久连接到 EN 引脚的解决方案是不可接受的:)。

    如果是、请将原理图和 PCB 布局发送至:

    lbs_request@list.ti.com

    我将对其进行研究。 您不必向我们发送完整的原理图/布局、只需一小段 TPS63020周围的区域即可、理想情况下可在单独的图像中显示 PCB 层。 GND 布线可能不是最佳、连接探头接地会使其更好。

    此外:

    1. 您能更详细地描述锁存发生时和发生后的条件和顺序吗? 是否在 EN 引脚信号的上升沿或下降沿发生?
    2. 您能否在探测驱动 NMOS 的信号时重现此问题、如果是、向我们发送 VIN、VOUT 和驱动信号的示波器图?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milos、

    是的、我的老板不喜欢每个器件随附示波器的额外成本和尺寸。  )

    我将使用其他信息来编译电子邮件。  您应该在今天下午看到它。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milos、

    我最后在示波器上捕获了可疑的内容。  在中无法确认该准确的 EN 输入脉冲导致稳压器锁定、但我在 EN 引脚上看到的这种模式是一致的。  当它确实发生时、它通常会快速连续发生(在一秒内多次发生)。

    我在 EN 引脚上有一个上拉电阻器。  高侧连接到 VINA (示波器上的通道2)、低侧(示波器上的通道1)连接到 EN 引脚和 NMOS 晶体管、在启用时将 EN 拉至 GND。  如您所见、EN 引脚将被拉低几百微秒。  当 NMOS 晶体管关断时、EN 引脚输入在上升回1.4V 之前向下反弹至-320mV。

    您应该在上周申请的电子邮件地址收到了原理图和 PCB 布局。  您能否建议进行修改以消除负电压尖峰?  修复后、我们将努力防止 EN 引脚上的快速脉冲。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢提供的所有信息、很抱歉耽误您的时间。 我将深入了解这一点、并在一天结束时返回给您。

    此致、
    密耳


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milos、

    我们了解了可靠产生干扰的条件、然后能够可靠地测试一些修复程序。  我们在 EN 引脚上添加了一个1nF 下拉电容器、这似乎解决了这个问题。  不再出现负电压尖峰、EN 线的上升时间延长了几毫秒。  到目前为止、我们还无法在添加了下拉电容器的电路板上重现问题。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的更新和详细解释、让您更容易理解您的电路。

    无论如何、我还有一些其他意见、我将通过电子邮件直接发送这些意见。

    此致、
    密耳