This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858780/tl431-tl431

器件型号:TL431

TL431是在 VK MAX 下击穿还是钳位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    TL431将在 VKA 绝对最大值为100mA 时分压。 它不会钳制。

    如果您需要更高的电流功能、请将 BJT IN 与 TL431搭配使用。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经足够确定地回答了我的问题-我希望使用431来钳制电感系统上的反激脉冲。 36V 可以实现、但越多越好。 齐纳二极管的尺寸范围为(36 - 2.5V)、从 k 到 I/P、完全符合我的想法、以避免击穿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我建议使用数据表中的图31。 这是 TL431 + A BJT 的组合、可实现更高的电流。 主要电流路径为通过 TL431的 Ika 和通过 BJT 的 Ice。 可以控制 Ika 电流、因为偏置电阻器上的电压将为(Vo - Vka)。 通过使用此选项、您可以将 TL431上的电流保持在其 ROC 以下、BJT 可以处理任何多余的电流。 如果您有大小限制、也可以使用 ATL431LI、因为它采用 X2SON (1mm x 1mm)封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全没有达到这个点-电流额定值就足够了。 cas 代码排列会更接近标记、但我不需要更高的额定电压。 TL431电压限制几乎足够了。 要使用类比:我需要在不扔一根棒的情况下用红线对它进行标记..........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    听起来像是一个计划。 如果要在高电流下实现36V 电压、请确保考虑器件的热限制。 这是我在该设计中唯一可以看到的问题。

    -Marcoo