This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:稳压器无法正常工作(正负)

Guru**** 2555150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833835/lm27762-regulator-not-working-properly-both-positive-and-negative

器件型号:LM27762

您好!

我使用 LM27762从5V (生成 USB)生成+3V 和-3V。 我已将 LM27762 EVM 用户指南中提供的原理图和布局用作指南、并修改了电阻器和几个电容器的值(请参阅随附的原理图和布局图片)

原理图:

组件:

顶层-信号:

第2层- GND:

第3层-电源:

底层-信号:

PCB 图片:

我还购买了 EVM 模块来比较噪声性能、并更好地了解 LM27762的工作原理。 但是、在我的 PCB 上、输出电压不正确:我测量的是+2.8V 和-2V、而不是+/-3V。

我使用示波器测量了 CP 和 Cfly 以及输出端的信号。 开关肯定有问题:

CP (此信号仅为交流耦合):

C1+:  

C1-:

Vout+:

你知道发生什么事了吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    8.2.2.5外部电容器选择

    LM27762需要5个外部电容器才能正常运行。 建议使用表面贴装多层陶瓷电容器。 mΩ 电容器体积小、价格低廉、具有极低的 ESR (典型值为≤15 μ F)。 与陶瓷电容器相比、钽电容器、OS-CON 电容器和铝电解电容器的 ESR 较高、因此通常不建议与 LM27762搭配使用。

    为什么 Cfly 这么大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我将尝试使用陶瓷电容器更改输入和输出电容器。 对于数据表中的 Cfly、据说对于更高的电流、建议使用10uF 电容器、而不是2.2uF 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.2.2.5.3实际上说:

    在 µF 大电流 µF 中、建议将0.47 μ F 或1 μ F 10V 低 ESR 陶瓷电容器用于飞跨电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据您的建议更改了电容器的值。 现在我有了

    Cin 和 Cp:4.7uF

    COUT:2.2uF

    和 Cfly:1uF

    波形看起来更干净、但我担心这些值对我不起作用:

    Cin:

    CP:

    Clife+:  

    Clfly-:

    和输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    您发送的最后两个示波器截图到底是什么? 是交流电吗?  

    我建议您为输出电源轨使用更宽的布线、使用较长的布线长度和较窄的宽度将增加寄生电感和电阻。 这种增加阻抗会导致性能低下。  

    为什么不对 OUT+和 OUT-使用相同的电阻桥? 如果您的问题是损耗、您甚至可以将稳压转换为稍高于现在的稳压。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确解读波形、则稳压器每隔200ms 左右停止开关。 我怀疑这要么是电流限制、要么是热保护。

    输出端有什么负载?

    [引用用户="Dorian Brillet de Cande"]

    为什么不对 OUT+和 OUT-使用相同的电阻桥?[/QUERP]

    正负 LDO 的基准电压略有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    最后两个示波器图像是 LM27762的电压输出(在输出电容器上测量)。 我将尝试从输出中直接添加一个电源平面。 您认为这可能是问题吗?

    是、正如 Clemens 已经指出的、稳压器基准有一点不同(正电源轨为1.2V、负电源轨为-1.22V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    现在、我没有将负载连接到电路、也没有感觉到稳压器发出任何热量。 我的理解是、开关工作不正常、因此输出不恒定。 此外、如果您注意到、当正输出几乎达到预期的3V 时、负电压比目标的-3V (大约-1V)快得多

    再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这实际上是个问题。 重新焊接时、芯片上存在短路。 非常感谢您的建议

    谢谢、

    Vince