This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:更改 TPS23758EVM 上的输出电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833930/tps23758evm-080-changing-output-voltage-on-tps23758evm

器件型号:TPS23758EVM-080

您好!

我目前正在测试 TPS23758EVM 在5V 输出电压下的负载、线路和纹波性能。 我还想评估3.3V 输出电压下的性能。 为此,只需更改电阻分压器 R19和 R24即可。

数据表中还提到了输出电压设置 Raux、但我无法将参考指示符 与相应的电路相关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!  我们的其中一位 PoE PD 应用工程师将在24小时内回来接您(可能是4-6小时)。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、您好!

    我们有一个参考设计、我将向您私下发送更多信息。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl