This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25230:齐纳二极管 COMP 引脚

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25230, TPS54308, LM5017, LM5161, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857476/ucc25230-zener-diode-comp-pin

器件型号:UCC25230
主题中讨论的其他器件: TPS54308LM5017LM5161LM5160

您好!

 UCC25230 数据表中的图9 展示了典型应用中将 D2齐纳二极管连接到 COMP 引脚的情况。

 


D2二极管的功能是什么? 是否为强制性?  UCC25230偏置电源设计评论使用3.9V 齐纳二极管、使用该二极管的主要原因是什么?

UCC25230数据表未描述和解释 D2功能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucasz、

    COMP 引脚是误差放大器的输出和 PWM 比较器的输入。

    数据表第7页指出、较高的 COMP 电压将导致较大的占空比。

    COMP 上的齐纳钳位可限制 COMP 引脚电压、因此在功能上可防止大占空比。

    这对于控制启动或短路恢复非常有用、因为此时 COMP 电压可能会撞到误差放大器的电源轨。

    二极管将阻止该器件以100%占空比运行、并降低峰值电流。

    我不认为这是绝对必要的、否则我会向您更新。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的解释。

    UCC25230以100或95%的占空比运行是否安全?

    谢谢、此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    您是否使用 Fly-Buck 输出运行?

    Fly-Buck 输出仅在开关转换器的关断时间内导通、因此齐纳钳位将占空比保持在50%、以便有足够的关断时间传导隔离式输出。

    如果您只是运行降压输出、则可以安全地忽略二极管并以最大占空比运行。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用 Fly-Buck 运行。

    如果没有齐纳二极管并限制占空比、 隔离式输出上的轻负载(远低于80mA)-我们有很糟糕的经历-很少有芯片死了(我相信它们在 Vin 断开连接期间会死)。 我添加了齐纳二极管、到目前为止还不错。 初级输出上没有任何负载-现在我知道一些轻负载可能有助于甚至降低隔离式器上的压降。

    我发现 TPS54308可能更适合我的应用、因为我不需要如此高的输入电压。 然而、我正在寻找能够处理36V 输入电压的器件- TI 是否具有一些输入电压高达36V 且最大电流为2-3A 的强制 CCM 降压? 我可以用它代替 UCC25230。 你有什么建议吗?

    谢谢、

    Luke

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    该器件正在熔断、因为在较短的关断时间内、峰值电流变得非常大。

    其他用于在我的头上实现 Flybuck 转换的 IC 是 LM5160/ LM5161和 LM5017。

    不过、我建议  您将 WEBENCH 与您的设计配合使用以比较选择。

    -奥兰多