This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3150:WEBENCH 和数据表公式之间存在差异?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832822/webench-tools-lm3150-discrepenancy-between-webench-and-datasheet-formula

器件型号:LM3150

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试使用 LM3150创建一个 Vin=24-28V 和 Vout=8V@3A 的设计。  WEBENCH 将创建一个适合这种情况的设计、但当我尝试根据数据表公式对其进行验证时、似乎存在 SoM 差异。 具体而言、我使用公式60和61使用所选开关频率 fs=530e3来计算 Ron

Rond=-(8-1)*(24*16.5+1000)-1000=-10777

Ron=(24*8-8)/(24*100e-12*530e3)-10777=134k

WEBENCH 设计中的值为127K、无论从图15看、这似乎不适合此处显示的任何曲线、即使在插值时也是如此。 最接近的曲线 Ron = 115k、24V 输入的输出电压约为11V。  我是否正确解释了该图?

此外、最小 Cout 和 Cin 的估算值远高于 WEBENCH 设计中给出的估算值。

我不知道有什么人会放弃这个控制器来用于这个应用、或者只是相信 WEBENCH 设计、有人能帮忙吗? 谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike。

    很抱歉造成混淆。 不经常、但有时随着设计内核的发展、数据表和 webench 模型之间可能存在某种程度的脱节。

    我会在 webench 上遵循数据表。

    请勿在图上外推。 这可能不是最佳做法、但我知道您来自哪里。

    请尽最大努力根据您对数据表的解释输入原理图条目、我将与您一起审阅。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marshall、感谢您的回复。 这是 WEBENCH 设计:

    有关的数字是图15,我在下文中转载了这一数字。 说明是计算 Ron、然后对照图15进行检查、以查看它是否允许所需的最小输入电压。 如您所见、Ron=120k 值接近 Ron=115k、该值不会超过 Vin=24V、Vout=8V 点。 如果我针对较高的开关频率(例如680kHz)重新计算 Ron、我可以得到 Ron = 110k、该值介于 Ron = 56k 和 Ron = 115k 之间、这可能会跨越 Vin=24V、Vout=8V Poing、但很难说出。

    问题是:如何将此图解释为 Ron 以外的其他图、以获取所需的输入输出。

    这是我想要的,但我不知道这个数字是如何创建的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解问题、我相信。

    Webench 计算出的 RON 表明数据表中没有曲线、因此您无法验证 webench 和数据表信息是否相关?

    我对这些曲线的限制因素有一些假设、但首先让我与更熟悉该部分的人联系。

    谢谢你。

    请确认我对上述问题的理解^。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、这是正确的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚再次查看该图、我认为它表明了在给定 Ron 下以所需 Vout 运行所需 Vin 的较低可能值、而对于 Ron=121k 和 Vout=8V、这大约是14V 的曲线外推。  我的最小输入电压=24V、因此我认为此设计将起作用。  我认为这是正确的、但如果您能确认这会有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从 webench 数据开始。 此信息很可能与在产品设计验证中完成的验证数据一起提供。