This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:使用 TPS51220EVM 的12V 输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858293/tps51220-12v-output-using-tps51220evm

器件型号:TPS51220

团队、  

我正在尝试验证我计划添加到 EVM 的 TPS51220。 我需要该器件输出12V 和5V 电压。 我无法使 EVM 在任一通道上输出12V 电压。 对于 VOUT2、我将 R21的值更改为297k Ω、并将 R24的值左侧更改为27k Ω。 填充此电阻器后、VOUT2不输出任何值、如果我尝试将 R21重新填充为原始值、则无法输出3.3V 电压。 然后、我尝试通过将 R2更改为330k 欧姆并取消对 R22的配置、将 VOUT1重新编程为输出12V、但 EVM 仍然无法输出12V 电压。 请提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果 Vin 正确、我假设 Vout 已经接地短路、因为 Vout 超出输出电容额定值规格太大。 如果是、您可以更改输出电容器以尝试。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果您使用 VO1输出12V、则必须断开 VO1至 V5SW 的输出、否则、V5SW 可能会因12V 输出而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    电容器额定电压是问题所在。 一旦我去组装了旧电容器、并且组装了能够处理大于12V 电压的电容器、就能够成功地在 VOUT2上输出12V 电压