This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:LM61440-Q1

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833677/lm61440-q1-lm61440-q1

器件型号:LM61440-Q1

您好!

Rboot 有两个问题。

当引导电容器断开时、Rboot 引脚如何传递 Cboot 引脚?

为什么需要自举二极管?它是否用于反向电压保护?

非常感谢回答这个问题!

Edward Change2e.ti.com/.../Rboot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward、这个数字看起来很简单  

    RBOOT 控制驱动器开启 HS FET 的速度。 所选电阻器决定 IC 中的镜像电流。

    2.您所讨论的二极管位于 IC 内部、用于在开关处于低电平时为引导电容器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然看到此问题? 否则、我将关闭此线程、以便不再对其进行监控。

    如果您需要更多帮助、请告知我们。