This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603-Q1:TSS 的最大值(内部软启动时间)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43603-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831793/lm43603-q1-maximum-value-of-tss-internal-soft-start-time

器件型号:LM43603-Q1

你(们)好  

我不按如下所示检查 LM43603-Q1的 TSS 最大值。

如果我不应用 CSS、 TSS 的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我已就该规格的最大值与产品工程师联系。  这通常需要几天时间。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    何时可以获得答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我明天应该有答案。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     我们不希望 TSS 超过5.5ms。  虽然这不是规格、但我们已经查看了足够的器件、以相信不会超过该值。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然看到此问题? 否则、我将关闭此线程、以便不再对其进行监控。

    如果您需要更多帮助、请告知我们。