This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:无法实现+/-3.3V 同步输出电压

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, LM5160, TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830009/tps54360b-unable-to-achieve-simultaneous-vout-for--3-3v

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:TPS54360LM5160TPS55010

您好!

分离轨稳压器上存在一些小问题。 根据所连接的波形、通道1在正电源上进行探针、通道2在负电源上进行探针。  正极侧电源电压仅为+3.29V、而负极侧电源电压为-3.65V。  如果我们希望使用-3.3V 电源、则负侧的差异非常大。  

  

根据我对电路的理解、正极侧和负极侧的电源应该等于正极侧使用耦合电感器从负极侧"镜像"。

您能否帮助提供如何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耳塞、

    虽然两 个抽头确实相互镜像、但需要考虑杂散电感。 实际上、与电感器的每个绕组串联、电感通常仅占互感的百分比。 该电感会导致每个绕组上出现振铃。 由于+3.3V 输出用于提供反馈、因此它将得到良好调节。 如果未加载-3.3V 输出、则其电压可能会增加。 此外、如果+3.3V 电源未加载但-3.3V 负载、-3.3V 电源可能会降至3.3V 以下。为了防止-3.3V 电源崩溃、应使用同步转换器。 请访问 TI 的网站并搜索“Flybuck”以了解更多信息。  Flybuck 拓扑具有类似的限制。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的建议。 您是否意味着需要后置稳压器来防止-3.3V 电源崩溃? 您能否查看我在 TI 网站上看到的以下器件、它是否适合使用? 否则、您可能会推荐。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们正致力于这方面的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耳塞、

    很抱歉耽误你的回答。

    对于此类应用、我们通常推荐使用 LM5160。 它可以在 FPWM 模式下运行、并适合您的输入电压。 TPS54360有可能进入跳跃模式并且无法调节我关心的初级电压。 在该拓扑中、还有很多关于 LM5160的文献。

    虽然 TPS55010可用作后置稳压器、但由于电源轨仅应在负载较轻时超出稳压范围、因此我建议使用 LDO 进行后置稳压。  此外、可以通过预加载初级侧来最大程度地减小电压误差。   

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然看到此问题? 否则、我将关闭此线程、以便不再对其进行监控。

    如果您需要更多帮助、请告知我们。