This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:电感值计算

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858583/bq24715-inductor-value-calculation

器件型号:BQ24715

您好!

我们有一个 NCR18650b 的3s2p 配置。

如数据表中所示、纹波电流取值为最大充电电流9.2.2.1节的40%。

对于40%的最大充电电流,L 的计算值为4.6uH。 在表1第19页、对于800kHz 开关频率、建议的电感器值为3.3uH/2.2uH。

当以另一种方式计算时、即将电感器值设为3.3uH、则纹波电流为最大充电电流的56%。  

在这种情况下、您可以建议电感器的值吗?  

f=800kHz、输入电压=19.5V、占空比=0.5、最大充电电流。

请查找随附的 png 文件  

谢谢你

此致  

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈里尼、

    我建议使用开关频率为1MHz 的3.3uH 电感器。 这应该会将纹波降低至大约45%。

    此致、

    Joel H