This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器

Guru**** 2823145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, BQ500101, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832347/buck-converter

主题中讨论的其他器件:TPS54531BQ500101LM73605

大家好、我需要使30W 加热器的降压功率级在24V 输入电压下工作 、工作温度约为100度。 我想使用 BQ500101、但该 IC 没有热保护功能。 因此、我的下一个想法是使用 TPS54531等降压稳压器、并使用 EN 或 FB 引脚来控制输出电压。 您能告诉我洗浴效果是否好吗? 或许还有其他更好的解决方案? gool 旨在最大程度地简化功率级以及电流和热保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcin、您希望器件在100摄氏度或100摄氏度的环境温度下运行吗?

    从散热角度来看、30W 输出对于100摄氏度的转换器而言非常重要。  

    我想、如果您的输入电压标称为24VIN、您可能需要额外的余量。

    最大输入电压是多少? 你有电视吗?

    LM73605可能适合您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然看到此问题? 否则、我将关闭此线程、以便不再对其进行监控。

    如果您需要更多帮助、请告知我们。