This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EMB1499Q:EMB1499Q-EM1402EVM

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858729/ccs-emb1499q-emb1499q-em1402evm

器件型号:EMB1499Q

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 EM1402EVMLAUNCHXL-TMS57004搭配使用 、我对平衡电流有一些疑问。

在 EMB1499Q 中、VSET 的绝对最大额定值为-0.5V 至7.5V、运行额定值为1V 至2.2V。 设置 VSET=2V 在 VSET=1.2V 时、平衡电流为5A 和3A。 这是我应该设置 VSET 的唯一值吗? 系统是否仅适用于3A 和5A? 如果我想要100mA 的平衡电流、我是否可以像 这样设置 VSET=40mV、或者不这样工作? 或者、如果我想要3.75A 的平衡电流、VSET 是否可以是1.5V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请仔细阅读本指南的第5.3.1节: http://www.ti.com/lit/ug/sluuas6a/sluuas6a.pdf。 您可以根据自己的偏好在1-2.2V 之间设置 Vset。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSET 是否可以接受这个范围之外的另一个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不建议超出数据表中的工作范围、您可以自行尝试并表征性能、但在超出数据表规格的情况下运行时、我们无法保证性能/功能。

    此致、

    泰勒