This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:电源管理论坛

Guru**** 2836990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021, UCC28C41, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834181/lm5021-power-management-forum

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: UCC28C41LM5022

LM5021是否支持20W 输入电压9~36V 隔离器直流/直流电源设计? 以及如何设计小尺寸变压器?

B/R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nelly

    否、LM5021无法支持这样的低输入电压。  VIN 引脚上的绝对最大 UVLO 开启阈值为23V、因此无法保证 LM5021在任何低于此值的输入电压下启动。  符合您规格的备选器件是 UCC28C41和 LM5022。

    要使用小型变压器、开关频率需要非常高。  LM5022和 UCC28C41都是固定频率、因此可以使用外部电阻器和/或电容器对其进行编程、以设置高频率、从而减小变压器尺寸。  有关如何制造此类变压器的详细信息、我们建议您联系首选磁性元件供应商。

    此致、

    Eric