This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602:FB 电阻器

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833945/lm43602-fb-resistor

器件型号:LM43602

您好!

我对 FB 电阻器选择有疑问。
当输出电压为24V 时、数据表建议 RFBB=43.2k Ω。 (RFBB 将 FB 连接 至 GND。)
是否可以选择 RFBBB=4.32k 欧姆? 我想知道当我们选择较低1/10时、器件内部是否存在任何问题。
(轻负载下的效率对于 本例无关紧要。)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这种实现没有问题。