This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:StateOfHealth 百分比始终显示为88%

Guru**** 2616815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858218/bq34110-stateofhealth-percentage-has-always-show-88

器件型号:BQ34110

你(们)好  

我使用的是 Bq34110 IC、并尝试读取 SOH、

它始终相同的输出显示。

设计容量:8000 mAh

FCC -> 7000  

保留容量-> 7000。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    SOH 只是 FCC 除以设计容量的计算。 您应该将数据闪存中学习到的完整充电容量编程为与您的设计容量相同的值。 记忆的完全充电容量将随着电池的老化而更新。 SOH 最初始终为100%、但最终会随着 FCC 的降低而降低。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。

     但 FCC 没有下降。 即使我从电池汲取的电流为3安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCC 应仅随着电池老化而降低。 剩余容量和 SOC 在放电期间降低、而不是 FCC。 FCC 是您的完整充电容量-它应该非常接近电池的设计容量、但随着电池老化、它将缓慢减小。 因此、SOH 也会缓慢下降。 当 SOH 变低时、应更换电池。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢你的答复并澄清我的疑问

    此致:

    Anil Kumar