您好、电源专家、
我有一个用例、其中 TPS82130生成2.5V 输出。 使能端连接到 VIN 电源。 该器件可运行、并将输出电容器完全充电至2.5V、然后失去输入功率。
一旦器件被禁用、电源返回到 VIN = 5V。 然后、该器件将通过单调上升基准电压运行、一旦达到与 VOUT 的奇偶校验、MOSFET 将重新接合并调节电压。 这种理解是否正确?
我的下一个问题是:当 VOUT = 2.5V 且 VIN = 0V 时-高侧 FET 的体二极管是否会导通并主动放电 VOUT?
谢谢、
簧片