This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:变热

Guru**** 2769975 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833629/lm1085-getting-hot

器件型号:LM1085

我尝试测试该稳压器。 一段时间后它变得很热。 因此、我认为一定会出现我所犯的错误。 请为我提供一个可以连接负载的电路。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    当输出看到负载增加时、线性稳压器将变热。
    您要做的第一步是确定输入和输出电压以及输出电流。

    然后、使用数据表中的热性能信息估算组件中的温升。

    示例:

    输入电压:6V
    输出电压:3V
    输出电流:500mA
    TJA:40.6 C/W
    环境温度:室温= 25°C

    因此、温升为:

    (VIN-Vout)*输出电流* TJA =(6V-3V)* 500mA* 40.6C/W = 60.9C

    总结温为25C + 60.9C = 85.9C。

    如果我已解决您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的案例:

    输入电压:24V
    输出电压:3.3V
    输出电流:300mA
    TJA:40.6 C/W
    环境温度:室温= 25°C

    因此、温升为:

    (VIN-Vout)*输出电流* TJA =(24V-3.3V)* 300mA* 40.6C/W = 252C

    总结温为25C + 252C = 277C。

    该温度是否正常? 或者、我在这里做了些什么事情吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    您的数学是正确的、但组件不太可能达到该温度。
    可能不同的是特定电路板的热阻。
    我复制了数据表中具有各种热阻的表格。
    最终、线性稳压器上升到的温度取决于 PCB 中的铜量以及从线性稳压器到散热器的热路径。  TI 应用手册 SLVA422《现场测量 LDO 的热阻抗》是测量特定应用热阻抗的绝佳资源。

    最终、线性稳压器上的压降(24V-3.3V)= 20.7V 很难提供任何显著的输出电流。
    如果您只需要提供仅需要毫安电流的偏置电源、那么您的设计就是可能的解决方案。
    如果您需要300mA 电流、则需要选择具有较低热阻的不同封装(较大封装)、或更新拓扑以包含其他组件以散热。  另一个组件可以是与 LM1085串联的另一个 LDO、与 LM1085串联的直流电压降电阻器等

    如果我已解决您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬