This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP4951C:我对 VT & amp;ERR 引脚功能有疑问

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834092/lp4951c-i-have-a-question-about-vt-err-pin-function

器件型号:LP4951C

尊敬的 TI PAL:

如果不使用 VT 和 ERR 引脚、我想知道如何将其置为有效  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    Vtap 和 SENSE 引脚用于替代使用反馈引脚上的电阻分压器设置固定电压的需求;对于此器件、当反馈连接到 VTAP、输出连接到 SENSE 时、输出设置为5V。 如果您不打算使用 Vtap 和 sense、只需将其保持打开状态即可。  

    ERR 引脚是一个开漏输出;不使用时、您可以将该引脚接地或将其保持断开状态。  

    此致、  
    Jason Song