This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:时序超时功能

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857057/ucd90120a-sequencing-timeout-feature

器件型号:UCD90120A

我们正在尝试弄清楚定序超时功能何时开始递减计数。 我们的印象是、超时从启用最新依赖项时开始。 例如:

-       电源轨3的依赖项是电源轨1和电源轨2

 

序列超时是从器件上电时的0ms 开始、还是从启用依赖项时的0.5ms 开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一旦 满足给定电源轨的开/关_CONFIG 条件以开启电源轨、就会触发定序超时计时器。

    如果 ON/OFF 配置设置为 AUTO 模式、则器件完成初始化后、定序超时计时器立即启动。

    对于 REST 模式、则是满足条件的时间。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      我们已经有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果您需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe