This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:ADC 转换时间

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856197/ucd9081-adc-conversion-time

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: UCD9090A

如果 UCD9081振荡器设置为最大频率、SAR ADC 进行转换需要多长时间?

我想估算 UCD9081在最坏情况下检测故障的时间。 例如、如果 UCD9018测量的是 MON1上的电压、并且 MON8上发生故障、那么测量和禁用 MON8上的电源需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据内部时钟、电源轨采样率为19.8KHz (50.2us)。 采样结果是一个正在运行的3抽头 IIR 滤波器、该滤波器最多可采集4个样本来检测故障。

    除了采样率、由于所有内部器件处理、还有许多其他因素会影响时序。

    您可能会看到故障 检测和禁用的平方毫米变化。

    如果您希望 获得快速响应、UCD9090A 可以为您提供帮助。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      我们已经有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果您需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe