This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:我们是否可以使用专用电源为 UCC27714 HB 至 HS 供电?

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858666/ucc27714-can-we-power-ucc27714-hb-to-hs-with-dedicated-power-supply

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:SN6501

您好!

在我们的数据表典型应用中、自举电路用于为 HB 供电、  

我想确认我可以使用专用电源在 HB 和 HS 之间供电、而不是自举二极管和电容器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、  

    感谢您帮助推广我们的器件。

    实际上、只要偏置电压在引脚的建议工作条件内、您就可以使用专用隔离式泡沫电源为 HB-HS 引脚提供偏置。 这在高占空比运行情况下很常见、其中高侧栅极必须保持在 HB-HS UVLO 阈值以上。  

    我们在过去使用了 SN6501 +变压器来实现、如下所示。

    您可以进一步向我发送一封有关应用要求的电子邮件、我将帮助解决任何问题并查看您的原理图。

    此致、

    -Mamadou