This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160A:采用 Fly-Buck 拓扑的 LM5160ADNTT

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831943/webench-tools-lm5160a-lm5160adntt-with-fly-buck-topology

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、论坛、

我在隔离配置中使用了 LM5160ADNTT 和 Fly-Buck 拓扑。

当我使用 webench 时、建议我选择值为270uF、ESR 为5m Ω、IRMS 为5.8A 的 Cout2 (在时间吨期间切换至电源的电容器)。

我可以理解 ESR、IRMS 值看起来过大(这两个参数在 数据表中没有得到某种态度)、当我使用数据表上的公式计算电容时、我得到的值比 webench 建议的值(6uF)低得多。

我在 webench 上填充的参数为:

  • VIN = 8.5-65
  • Vout = 5 +/- 5%
  • Iout = 1.5A

数据表中填入的参数是:

  • Iout2 = 1.5A
  • (增量) Vout2 = 0.25
  • Vout1 = 3.8
  • VIN (min)= 8.5
  • Fsw = 231kHz

这毫无意义、也让我选择一个外来电容器(非常大且非常昂贵)  

BR、

Itzik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

    如果 Vout1为3.8V,输出电压2为5V,则匝数比为(5V+0.5V)/3.8V 或1:1.5。 因此、次级侧电流通过系数1.5反射到初级侧。 1.5A 的次级负载电流可能导致反射的初级峰值电流超过 LM5160的峰值电流限制。 我建议使用快速入门计算 器进行检查(从 LM5160产品文件夹中的"设计和开发"下下载)。

    就 Fly-Buck 绕组上的输出电容而言、根据高纹波电流和成本、可能建议使用更高的电容。 但是、一些47uF/10V 陶瓷电容器也是可行的选择。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我使用 了快速入门计算器并填充了我的值、这让我了解到我在 Iout (次级)上获得的最大电流为1A (这是可以的)、 但我仍然不明白,为什么当 快速启动计算器的最小值为8.1uF 时,webench 会建议我选择这么大的 cout (次级)?

    此外、您如何说"几个47uF/10V"、您的假设是什么?

    BR、

    Itzik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

    这取决于您的输出电压纹波规格和开关频率。 通常、 输出电容越大、 纹波越小、瞬态响应越好。 8.1uF 可能有点低-因此我建议总电容为~100uF (另请注意、施加电压时、陶瓷的有效电容会降低)。

    此致、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    8.1uF 电容器将在次级输出上为我提供101mV 的最大纹波(通过快速启动、对我来说很好)。

    IRMS 呢? 有任何注释、我如何 考虑它?

    BR、

    Itzik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

    请注意、施加的电压会导致陶瓷有效电容降额、因此我建议使用22uF 或更高的电容。 对于陶瓷而言、均方根电流不应成为问题。 如果 需要、您可以在此处为反激式器件使用输出电容 rms 电流公式。

    此致、

    Tim