This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IRS21850S 替代器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858571/irs21850s-alternative-device

主题中讨论的其他器件:UCC27714SN6501

您好!

IRS21850S 似乎已停产。 我找到了 UCC27714、但它是 Harf 桥栅极驱动器。 是否有更好的器件可用于此目的?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、您好!  

    感谢您帮助推广我们的驱动因素。

    IR 器件看起来像是一款具有4A 驱动电流的600V 专用高侧驱动器。 虽然我们目前没有 P2P 解决方案、但我们最接近的候选方案是 UCC27714和 UCC2712、同时使用隔离式浮动偏置为高侧栅极供电。  

    您可以使用 SN6501 +小型变压器来实现这一点、如下所示。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou