This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:Rin 设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858616/bq77915-rin-design

器件型号:BQ77915

您好!  

我正在使用 bq77915作为 BMS 进行3s2p 配置。 在第10.2.2.1节中、计算 Rin。  

您能否告诉我们如何计算电荷锥形电流? 在给定的计算中、什么是0.05?

本示例中计算出的电阻 为164欧姆。 Rbal 取为12欧姆。

对于5s 配置,是否为164-(12*5)?

在其中一个帖子中、我看到 Rin =((REQ-14)/2)。Rbal 等式中是否为14?

我使用的是具有2p 配置的 NCR18650B。 截止频率为65mA/电池。 因此、2p 配置为130mA。 电芯电压为4.2V。 额定容量为6.6Ah。

您能帮助计算 Rin 值  

谢谢你

此致

B. Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    从该计算的开始、本示例的设计要求指出、电池配置可以在系统工作范围内提供5Ah 的电流。 它还指出、电池可充电至0.05C

    计算得出的终止电流为5A * 0.05C = 250mA

    设计要求指出、需要在电流为终止电流的10%时实现电池平衡。 250mA 的10%25mA

    电池电压为4.1V、因此通过使用电池平衡电流(25mA)进行简单的欧姆定律计算、电池平衡总电阻为164欧姆(REQ)。

    Rbal 是内部电池平衡 FET 的电阻。 我们将此值指定在8到20欧姆之间。 在本示例中、它们选择使用14欧姆

    如果从  REQ (164欧姆)中减去 Rbal (14欧姆)值、则得到150欧姆

    2个电池平衡电阻器,因此每个电阻器的电阻值为75欧姆(150 / 2)。  

    这些是我们为该示例推荐的值。 根据您自己的应用和系统要求调整任何值。