您好!
我正在使用 bq77915作为 BMS 进行3s2p 配置。 在第10.2.2.1节中、计算 Rin。
您能否告诉我们如何计算电荷锥形电流? 在给定的计算中、什么是0.05?
本示例中计算出的电阻 为164欧姆。 Rbal 取为12欧姆。
对于5s 配置,是否为164-(12*5)?
在其中一个帖子中、我看到 Rin =((REQ-14)/2)。Rbal 等式中是否为14?
我使用的是具有2p 配置的 NCR18650B。 截止频率为65mA/电池。 因此、2p 配置为130mA。 电芯电压为4.2V。 额定容量为6.6Ah。
您能帮助计算 Rin 值
谢谢你
此致
B. Harini Krishna