This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:1500VDC 输出应用参考

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866720/ucc28c44-1500vdc-output-application-consult

器件型号:UCC28C44

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户希望实现以下应用、

VIN=85-265VAC、Vo=adjust 从30V 到1500V 直流、Po=50W、开关频率为100kHz。 您是否发现此类应用有任何风险?

如果是、如何选择匝数比、电感和频率? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这里的风险是输出电压的较大变化、其比率为1:50、这意味着如果我们的最大占空比为90%、则最小占空比必须为1.8%、这是不现实的。

    为了消除输入电压的变化、我建议您使用反激式器件将电压升至1500V、然后您可以设计一个高电压降压器件来降低输出电压。 可能无法将电压调节至30V、但您可能会得到5%占空比、100V。

    由于这是一个非常适合的应用、TI 在此领域没有参考设计、但您可以使用功率级设计器工具来帮助进行设计。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我还想建议客户使用反激式拓扑来设计这种拓扑、客户希望使用100kHz 的开关频率来设计这种拓扑。 我想知道该器件的最短导通时间以消除风险。 请帮助评估它。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在100kHz 开关频率下、周期为10us、一旦占空比降至500ns 以下、PWM 占空比可能会由于系统中的噪声和较低的控制信号电平而出现一些抖动、从而有效降低控制器的信噪比。

    如果占空比降至约100ns 至200ns、则控制器可能会在尝试保持稳定时开始下降栅极驱动脉冲。 这很可能发生在高输入电压和极轻负载或无负载条件下。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我希望你们方面取得一些进展,因为我的帖子已有一段时间没有得到回复,我将关闭这个帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter