This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576S-ADJEVM:LM2576 Cin 和 Cout 电容器

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834099/lm2576s-adjevm-lm2576-cin-and-cout-capacitors

器件型号:LM2576S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2576

您好!

我使用的是具有 ADJ 版本的 LM2576。

我在 Cin 和 Cout 中使用了 SMD 电极电容器。 一切都好。

但在我的新设计中、我需要更小 的高度。

我的问题是,如果我使用 Tantalium 电容器而不是 SMD 电极电容器,将来会导致任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低 ESR 陶瓷电容器的使用和推荐用于:

    低输出纹波

    更好的瞬态响应

    在另一侧、电解电容器的 ESR 可实现:

    输入滤波器和导线的阻尼

    2.由于引入了零、因此增加了相位裕度和带宽

    请务必在 webench 和/或实验室中进行稳定性分析、以验证电容器选择和值的影响。