This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:开路检测故障

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863821/tlc59108-trouble-with-open-circuit-detection

器件型号:TLC59108

您好!

我们在使用开路检测功能时遇到了问题。 您能描述一下寄存器设置以及我们在闭合和开路情况下应该期待什么状态吗? 我们使用的是通道0至5。

谢谢、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以参阅 DS 的第12页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请向我提供确切的详细信息吗? 我们遵循了 DS、但仍然遇到开路检测操作问题。 您能否概述使开路检测正常工作所需的确切寄存器值?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您不必手动启用它。 默认情况下为 on。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能告诉我我应该读取什么寄存器以及我应该看到通道0至5是否开路/闭合 吗?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      EFLAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能更具体地回答您的问题吗?

    我希望在 EFLAG 寄存器中看到哪些值?

    开路检测将运行的最小电流设置是否为?

    我更希望我的问题能发送给您的经理。

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      很抱歉,我没有回答你的第二个问题。

      正如我在第一个帖子中所回答 的那样、数据表的表1中清楚地阐明了 EFLAG 寄存器的错误代码以及该条件。

       请尊重每一个答案。

       如果您在阅读时遇到任何困难、 我建议您联系相应的 FAE 以获得更直接的帮助。 他们可以更直接地向您解释。

      

    谢谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能给我 提供 FAE 的联系信息吗?

    我是否需要为 Iout、TH 设置一个值?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      请注意 Iout、TH (1)的评论。 IOUT、Th = 0.5×IOUT、TARGET。您需要设置  IOUT、TARGET。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我是否需要使用寄存器或仅使用 Rext 设置 Iout、目标?

    系统是否与 Iout、target 的一半进行了模拟比较?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我是否需要使用寄存器或仅使用 Rext 设置 Iout、目标?

       Iout、target 也将受到寄存器的影响。

       系统是否与 Iout、target 的一半进行了模拟比较?

      是的。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果系统正在进行模拟比较、是否应针对任何 Iout、target 值使用开路检测功能? 我们将 CG 保留为开机默认值

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您对我的问题有没有答复?

    如果系统正在进行模拟比较、是否应针对任何 Iout、target 值使用开路检测功能?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果系统正在进行模拟比较、是否应针对任何 Iout、target 值使用开路检测功能?

      是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能详细说明您的答案吗?

    是否存在低于该值的 LED 电流最小值、开路检测将无法正常工作?

    您能否举一个电路、寄存器设置和预期值的示例?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否举一个电路、寄存器设置和预期值的示例?

     您的实际进展是什么? 您是否已经设置了测试台? 您对我的测试结果没有任何反馈吗?

      在每通道典型电流下、您是否成功?

     请提供您的结果(波形),以便我能够确定您的实际问题是什么。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们将再次研究这个问题。 如果 Rext 为200欧姆、开路检测是否起作用?

    谢谢、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      它将起作用、但 Iout、TH 应根据 Rext 的值计算。