This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:BQ24092是否符合 JEITA 规范? TI 是否有 JEITA 规范? JEITA 设计需要了解哪些内容?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24090, BQ24091, BQ24095, BQ24093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858247/bq24092-does-bq24092-conform-to-the-jeita-specification-does-ti-have-a-specification-for-jeita-what-does-jeita-design-need-to-be-aware-of

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24090BQ24091BQ24095BQ24093

BQ24092是否符合 JEITA 规范?

TI 是否有 JEITA 规范?

JEITA 设计需要了解哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24092是否符合 JEITA 规范?

    TI 是否有 JEITA 规范?

    JEITA 设计需要了解哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BQ24092符合 JEITA 标准。 如果您阅读数据表的第22页、您将看到以下摘录:

    "bq2409x 系列包含 NTC 监控功能。 bq24090、bq24091和 bq24095的 TS 功能遵循经典温度范围、并在电池温度超出0°C 和45°C 工作温度窗口时禁用充电。 针对 bq24092和 bq24093的 TS 功能被设计成遵循针对锂离子和锂聚合物电池的全新 JEITA 温度标准。 现在有四个阈值:60°C、45°C、10°C 和0°C 正常运行在10°C 至45°C 之间 如果温度介于0°C 和10°C 之间、则充电电流水平减半、如果温度介于45°C 和60°C 之间、则调节电压降至4.1Vmax "