This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:VSYS 选择

Guru**** 2751815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857460/bq25619-vsys-selection

器件型号:BQ25619


如何调节降压转换器的系统电压。 我在数据表中找到了上限和下限、但没有找到如何自行调节系统电压。 我希望系统电压不高于3.6伏。

此致 Raphael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    您可以使用 REG01b[0:3]设置电池放电时的最小系统电压。  默认为3.5V。  然而、当电池充电电压高于3.5V 时、V (SYS)跟随 V (BAT)直到电池稳压电压+~150mV。  因此、当电池充满电时、V (SYS)=4.2V+150mV = 4.35V。  这就是我们所有电源路径充电器的工作方式。  如果您需要较低的系统电压、我建议添加一个占空比在 V (SYS)之后为100%的降压转换器。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jeff、 感谢您的快速回答。 我想在电路中使用 LiFePO 电池。 它具有3.6伏的最终充电电压。 因此最大电压为3.6伏。 如果我将充电结束电压设置为该值、系统电压是否也为3.6伏? 此致 Raphael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    如果使用 LiFePO 电池、我建议您在/CE 引脚=高电平、 /CE 引脚=高电平的情况下启动充电器、SYS 输出最初将调节至 MINSYS=3.6V。 然后使用 I2C 将 VBATREG 寄存器= 3.6V 和 MINSYS 电压寄存器更改为低于3.6V 的值、如3.3V。  假设您定期写入看门狗计时器位或禁用看门狗计时器、I2C 设置将保持、除非充电器完全断电。   然后、您可以使用主机 GPIO 将/CE 引脚拉至低电平进行 LiFePO 充电。

    此致、

    Jeff