This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:过流保护设置

Guru**** 2558170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858456/bq77915-over-current-protection-settings

器件型号:BQ77915

您好:

如果我不需要放电过流检测,OCCP 应该连接多大电阻?

如果我只需要电池平衡、如何设置它?  

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对电流保护不感兴趣、那么 BQ7791504可能非常适合您的应用。 您需要短接 SRP 和 SRN 引脚。  即使未使用温度保护功能、TS 引脚也需要连接10k Ω 电阻器。 VTB 可能只能保持悬空。 由于不需要卸载、因此 LD 可能只能接地。 所有其他引脚需要根据数据表建议进行配置。