This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:如何使用 BQ29200?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858566/bq29200-how-to-use-bq29200

器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件:BQ2000

专家您好!
我是否可以对您的 BQ2920x 平衡充电保护 IC 有一些疑问?

下面是我的产品的详细信息。

-使用2S2P 18650锂电池组。
-每个电池单元的容量为3000mAh。
-每个电池的最大电压为4.2V。 对于电池组、它将为8.4V。
- CC 模式下每个电池单元的充电电流约为1500mA (0.5C)。 对于电池组、电流为3000mA。
-每个电池的峰值放电电流约为3000mA (1C)。 对于电池组、电流为6000mA。
-您的 BQ2000用于电池充电。 BQ2000的电源电压为12V。

Q1) BQ2920x 有2种类型、例如4.30V 和4.35V。 每种类型都适合我的电池组,或者它还有4.20V 的电池组?

Q2)如何定义电池平衡电流的值? 我想它不会仅为十分之一 mA。

Q3)如果将使用外部电池平衡配置,则适合使用哪种 MOSFET?

谢谢!

此致、
Fai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fai、

    1. 我们没有 BQ2920x 版本具有4.2V 过压保护。 如果电池声称其最大电压为4.2V、则超过该电压可能非常危险、因此不建议这么做。  
    2. 电池平衡电流由 RCB 值定义。 更多信息、请参阅数据表的第7.6节。
    3. 有关使用外部 FET 进行电池平衡的示例、请参阅数据表的第9.3.1节。 我们没有推荐的特定器件型号、因此可以根据您的应用做出决定。