This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:OCD 故障无法正常工作

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858134/bq77915-ocd-fault-is-not-working

器件型号:BQ77915

我的应用是基本的5S 配置、 我使用25m Ω 电流感应来开发60mV @ SRP 和 SRN。 我的问题是、OCD 故障在2.4A 下无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kommu、

    您可以将原理图发送给我吗? 您知道 OCD 保护的价值吗? 此外、请记住、电阻器的容差将影响电流保护的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是3.2V 3000mAh 电池* 5系列。 我想验证过流、根据 SRP 和 SRN 引脚上的此电阻、我将获得60mV、但不会进行 OCD 保护。 如果我的假设或计算错误、请更正我的错误。 如果我想在不同的电流下实现不同的 OCD 保护、需要做什么? 如何计算实现1A、2A、3A、5A OCD 保护的感应电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kommu、

    如果看不到您的原理图、我将很难确定可能出现的问题。 我相信您的计算是正确的。 电路板上来自焊料或其他组件的任何额外电阻都可能导致不同的电流阈值。 但是、如果您使用的是 BQ7791500、则当保护触发时、SRP 和 SRN 之间的电压应始终为60mV。 请记住、这种保护确实存在延迟、因此必须在整个延迟期间发生故障才能触发保护。

    数据表第2步中的第10.2.2.1节概述了选择感应电阻器的过程。