This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A:UC1825A

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833441/uc1825a-uc1825a

器件型号:UC1825A

您好!

关于引脚4上时钟信号的问题。 我们使用该时钟信号来触发另一个外部电路。 负载电流约为3.7mA。 UC1825A 规格的最大电流为5mA。 如果我们以3.7mA 的电流加载、尤其是在温度性能方面、有没有任何问题?  

此外、在脉冲关闭后、存在大约0.7V 的平坦电压。 该平坦电压是否会升高或降低?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    只要您保持在5mA 规格内、就不会损坏器件。

    我想看看开关频率是否会因温度变化而发生更多变化、并注意这一点、但除了"注意这一点"之外、我无法向您提供更多见解

    我不确定您担心的平坦电压是多少。

    请详述一下。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    时钟脉冲频率为2.22us (450KHz)、脉冲逻辑高电平为0V 至4V、持续时间为200ns。 当从 Logh 高电平4V 转换到逻辑低电平(应该为0V)时、它在800ns 内保持在0.7V、然后下降至0V。 0.7V 浮动(平坦)是我们用于驱动 BJT 的问题。

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您看到的 CLK 信号是否与图3不符?

    如果没有、您可以尝试卸载引脚并查看是否修复了该引脚?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我想您是指 UC1825A 数据表中的图4。 是的、它略有不同。 我在另一个没有负载的单元上看到、CLK 信号像 RC 时间常数放电电路一样缓慢衰减。 我认为该电路具有电流负载、并会导致大约0.7V 的电压急剧下降。 我想知道您能否提供该时钟电路原理图。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    遗憾的是、由于 NDA 限制、我无法提供比数据表中方框图更多的详细信息。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助