This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:我们需要检查是否可以使用频率引脚 UCC28180中的电容

Guru**** 2420540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858364/ucc28180-we-want-to-check-whether-we-can-use-the-cap-in-the-frequency-pin-ucc28180

器件型号:UCC28180

大家好 、

我们需要检查 是否可以在 FREQUENCY 引脚中使用电容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    无需在 UCC28180的 FREQUENCY 引脚上放置电容器。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢。 如果我们在这里使用470nFCAP、是否会带来一些风险?  客户有一块电路板的 MOSFET 损坏。 我们需要检查它 是否与此处的电容器有一些连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    它可能是相关的、但很难肯定。

    FREQ 引脚专为电阻负载而设计、电容器可能会干扰振荡器

    此致

    John