This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:ADCGAIN2

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834069/bq76940-adcgain2

器件型号:BQ76940

为什么我会不断获得附加的不同结果? 我可以得到10倍的3倍纠正!

寄存器 I AM 访问是 ADCGAIN2 (0x59)。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    从问题中可以看出、波形看起来像是显示的信号可能是2字节读取、光标位于从器件、将数据驱动为低电平、以获得地址的 ACK。  错误的图像数据0x23 ACK、0x22 NACK。  更正了图像数据0xA3 ACK、0x22 NACK。

    如果地址为0x59、这毫无意义、那么寄存器应该是一个固定值。  

    由于时钟为低电平、所以在 ACK 之前 SDA 下降沿的差异不应很大、但是您可能会想看看是否有其他边沿会导致总线上的某些问题。 一种技术是放置一个串联电阻器、以便在电压较低时可以判断哪个器件驱动总线。  虽然时钟上升速度快于数据、但上升沿看起来正常。

    最快的时钟看起来像10us 内的2.5个周期、或者4US/时钟或250kHz。  BQ76940 SCL 的最大规格为100kHz 或10us /时钟。  如果您已经检查了寻址、则可能会将接口时钟速率减慢至规格、以查看数据是否一致。   

    如果不是其中之一、请再次检查。