This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:负载移除/充电以从 UV 故障中恢复

Guru**** 2580345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857507/bq77915-load-removal-charging-to-recover-from-uv-fault

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ24618

我无法理解应该如何选择 CHG FET 周围的组件。 在详细示例中、它指出需要移除负载、但后来它说、由于可以连接充电器、因此对于 R_GS_CHG、1兆欧电阻器是可以的。 但是、在简单示例表中、显示1-Mohm R_GS_CHG 会禁用负载移除以从 UV 故障恢复。 我正在尝试设计一个系统、其中电池是系统的固定组件、因此从 UV 故障中恢复的唯一方法应该是连接充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    浏览 EVM 用户指南以帮助您了解此行为可能会有所帮助。  http://www.ti.com/lit/ug/sluubu2b/sluubu2b.pdf 

    我自己刚刚运行了一个快速实验、我发现当充电器连接到 PACK-和 PACK+引脚时、我可以从 UV 故障中恢复。 如果连接了负载、则必须移除负载才能恢复。 如果您想了解有关我所做工作的更多详细信息或分步说明、请告诉我!

    EVM 用户指南还包含 EVM 的原理图(第15页)。 这是我们推荐的电路、因此您可以使用它来帮助进行组件选择。

    至于数据表、它指出、要从 UV 故障中恢复、器件需要移除负载、电池电压上升至高于 VUV +迟滞。 负载的存在取决于 LD 引脚的状态。 LD 引脚通常连接到 PACK-、PACK-可以是充电器或负载的负极端子。 RGS_chg 的值用于确定 CHG FET 的下降时间(FET 关断的速度)。 我们建议使用大于1兆欧姆的值、通常为3兆欧姆。 目前、我们的所有器件都配置为需要移除负载才能恢复。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您使用了哪些 R_CHG 和 R_GS_CHG 值? 此外、"连接充电器"是什么意思? 我将 BQ24618集成充电器与独立 USB-C PD IC 配合使用、因此物理连接始终在那里;只有一对 MOSFET 断开连接、直至插入 USB-C 电源。

    非常感谢您、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我按原样使用了 EVM。 因此、这与5kOhm 的 R_CHG 和3MOhm 的 R_GS_CHG 相关(有关确切配置、请参阅 EVM 原理图)。 对于我的实验、我使用了 EVM 用户指南图2中描述的建议设置。 "充电器"只是一个连接到 PACK+和 PACK-的电源。 为了模拟一个负载、电源被设定为一个低于 BAT 的值并且为了模拟一个充电器、电源被设定为一个高于 BAT 的值。 下面是我的实验的一个分步操作:

    1. (可选)运行 EVM 快速启动序列(如 EVM 用户指南中所述)、以确保器件运行正常。  
    2. 如图2所示连接 EVM。 将 DMM 添加到 PACK+和 PACK-以监控器件状态(故障模式或正常)。
    3. 将 BAT 电源转换为18V (3.6V/节、正常模式)。 将"充电器"电源转换为19V (或高于 BAT 的值)以模拟充电器。 观察 BAT 电压上升至19V (电池"正在充电")。 器件处于正常模式。
    4. 关闭"充电器"电源。 请勿断开探头。 观察 BAT 压降至18V。 电池组电压为18V (器件仍处于正常模式)。
    5. 将 BAT 电压降至12V (2.4V/节)。 观察 PACK 连接压降至0V。 器件已进入 UV 故障模式。
    6. 再次打开19V 的"充电器"电源。 观察 BAT 电压升高和电池组电压升高以从 UV 故障中恢复。

    希望这有道理。 如果您有任何疑问、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    谢谢、这真的很有帮助! 最后一个问题... R_IN 的计算是如何工作的? 数据表不是很清楚、因此我不确定如何选择正确的值。 我也不确定如何确定首先应该是什么电池平衡电流、哈哈。

    谢谢、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我很高兴您发现它对您有所帮助!

    对于 RIN、根据您在芯片上使用的是内部电池平衡 FET 还是外部平衡 FET 来配置 RIN。 如果您需要大于50mA 的电池平衡电流、我们建议使用外部 FET。 如果您不是很关心电池平衡的速度、那么使用我们的内部 FET 就可以了。 对于该配置、请使用 Rini 和 Cini。