This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PMP21655输出变压器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833903/tps23751-pmp21655-output-transformer

器件型号:TPS23751

您好!

PMP21655是23V 输出设计。 使用输出变压器 7491195112、该数据表显示输出电压为12V。 此设计是否能够使用该12V 变压器 7491195112输出23V 电压?

请告诉我该设计为什么能够输出23V。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    变压器具有2个12V 绕组、因此我们将它们串联、以获得高达24V 的输出电压(使电压加倍)。

    另请注意、您可以将它们并联以提供12V 输出、并使电流加倍。

    在2类功率级别下、功率保持不变。

    此致、

    达尔文