This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:如何将该器件与24节串联电池安全配合使用?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858378/bq77905-how-can-this-part-be-safely-used-with-24-s-cells

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ77915

BQ77905和 BQ77915的相关信息

bq77905数据表:
“该器件的可堆叠接口提供了简单的扩展功能,可支持3节至20节或更多的电池应用。

“bq77905支持3节至5节电池配置。 最多可以堆叠四个设备,以支持≥6节电池配置,从而为多达20节电池配置提供保护。”

Bq77915数据表:

“BQ77915器件支持3节至5节电池配置。 最多可堆叠四个器件以支持≥6节串联电池配置、从而为多达20节串联电池配置提供保护。 可以支持20节以上的电池配置,但要仔细考虑延迟。”

您是否有关于如何安全使用24节电池的这些器件的任何信息? 我实际上不会使用电流感应或负载检测功能,并且可能会使用 DSG 和 CHG 引脚作为 OV/UV 的故障指示器。

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我们对您可以堆叠的器件数量没有任何技术限制。 您必须考虑到、如果顶部器件发生故障、则在向底部器件发送该信号时会有一些延迟。 我相信这是按毫秒级排列的、所以通常这不是问题。 24s 也会具有非常高的电压、因此应采取一般安全预防措施。