This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:支持100kHz PWM

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1, DRV104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858042/tps4h160-q1-100khz-pwm-support

器件型号:TPS4H160-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV104

TPS4H160是否支持100KHz PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushma、

    TPS4H160-Q1不能在100kHz 时进行 PWM 处理。

    器件时序不够快、无法对此类快速 PWM 做出响应。  

    权变措施是在常开配置中使用 TPS4H160、并使用支持高频 PWM 的低侧驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何支持100kHz 的高侧驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushma、

    我们没有能够以100kHz 的频率进行 PWM 的集成解决方案。 我建议查看专用驱动器 IC。

    我们有 DRV104、它是一款可支持100kHz PWM 的高侧驱动器 IC。 我还建议查看 TI 的驱动器产品系列:

    http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html

    感谢您为您的设计选择 TI。