This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:PGND 上测得的电流高于 SW 上测得的电流

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866136/lmg5200-current-measured-on-pgnd-higher-than-on-sw

器件型号:LMG5200

大家好、

客户希望测量由 LMG5200切换的 LED 电流。 因为他们尝试在 PGND 使用分流电阻器。 遗憾的是、它们看到 PGND 上的电流高于 SW 上的电流。 为了进行控制、他们需要测量从 SW 流入 LED 的实际电流。 由于时间限制、不能在 SW 上进行测量。

额外电流来自哪里? 是否有用于计算相对于 SW 电流的偏移的模式?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    感谢您联系我们。 如果您在导通期间比较 PGND 和电感器电流、则测得的平均 PGND 电流可能高于平均 SW 电流(假设您正在测量电感器电流)。 PGND 测量将看到由于 PCB 板的电容器以及顶部 FET 的输出电容而导致的电流过冲、而电感器电流不会看到此类电流过冲。

    如果您在整个开关周期内比较电流、则 PGND 电流将远低于电感器电流、因为在关断期间 PGND 电流将为零。

    如果总线电压和 dv/dt 相同、则电流过冲引起的电流偏移不应发生太大变化。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    它们将 LED 作为负载、以实现高功率频带。 因此、输出端没有电感器。

    接地干扰是否 也是较高测量低侧电流的原因?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    客户是否可以获得 SW 和 PGND 上的电流波形?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    遗憾的是、它们无法提供波形、因为此信息基于一段时间前的测试。 与此同时、他们发现了可能是原因的东西、并将对其进行测试。 如果这不能解决问题、我会再给您回看

    在 LMG5200的数据表中、我们找到了一个决定性的提示、其中显示了处 LED 电流的测量误差

    PGND 引脚(请参阅文件附件中的数据表摘录)。

    -根据数据表、AGND 和 PGND 在内部连接
    -因此、与 PGND 引脚串联的测量电阻器上的压降通过 AGND 短路。

    为此、我们将修改 EVM 并在负载电路中安排电流测量低侧。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Franz。 请随时向我们更新结果。

    此致、