This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:最大电流限制/最大最小脉冲宽度

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857409/tps54320-max-current-limit-max-minimum-pulse-width

器件型号:TPS54320

您好!

数据表中没有针对电流限制或最小脉宽的规格最大值。 此信息是否可用?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们可以在下周挖掘这些数据并与您分享。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经查看了数据、下面是我建议使用的值。 提醒一下、由于数据表中未列出这些值、因此无法保证这些值。

    最大电流限制= 8.2A

    最小脉冲宽度= 135ns (使用数据表中电气规格表中当前列出的值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Anthony!  

    您是否也能够共享补偿斜坡的振幅/斜率数字?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论已移至电子邮件、因此我将此标记为已解决。