This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111A:在输入之间切换时重新启动问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856334/tps2111a-restart-issue-while-switching-between-inputs

器件型号:TPS2111A
主题中讨论的其他器件:TPS2113ATPS63000

电源多路复用器由主电源提供3.3V 至 IN1的电压、而由辅助电源提供3.3V 的另一电压。 多路复用器的输出提供给各种电路、例如 WiFi 模块、音频和视频编解码器、微控制器等 当输出在一个源和另一个源之间切换时、WIFI 模块会经常重新启动。 下面提供了电源多路复用器的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    您的 D1分压不正确。 该引脚的 V_IH 为2V。 我还认为、对于您的应用、您应该使用 VSNS 引脚来切换通道、因为 D0和 D1引脚主要用于逻辑输入以手动控制器件。

    您的应用正在尝试使用电压基准来切换通道、但由于该器件上的 V_IH 和 V_IL 之间存在差异、因此在触发信号到达之前、IN1上的电压必须大幅下降。 这会导致一个低电压从 IN1传递到输出、这可能会关闭您的负载。

    此外、我认为 TPS2113A 可执行自动开关模式、无需逻辑输入、因此非常适合您的应用。 它也是一个较小的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas Dmello、

    感谢您的建议。 我们根据您的输入更改了电路。 以下是已完成的更改。

    D0 =高电平(3.3V);D1 =低电平

    VSNs = IN1 (3.3V)

    IN1和 IN2 = 3.3V

    两个输入端的输入电容器为22uF、输出电容器为1uF。

    在这些变化的情况下、我们观察到从 IN1切换到 IN2时输出大幅下降、这会导致负载重新启动。 (我还尝试了每个1uF 的输入电容器、结果是相同的)

    下面我附上了一个波形快照、供您参考。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    请进一步描述您的用例:

    1.您希望输入何时从 IN1切换到 IN2? 是否存在特定电压、或者您是否仅关心将最高电压传递到输出?

    2.您在 VSNS 引脚上的分压是多少? VSNS 切换在0.8V 时触发。

    3.您的输出电容值是否受到限制? 您可以使用较大的电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我会进一步描述我的案例、

    IN1是我们的主要电源(3.3V)、IN2是我们的备用电源(3.3V)。 当主电源关闭时、我们需要多路复用器输出从 IN1切换到 IN2、当主电源恢复时、输出应切换回 IN1。 (请注意、IN2将始终存在、因为它是由电池提供的)

    IN1和 IN2将具有相同的电压、即3.3V。 我们希望多路复用器输出为 IN1、只要它存在、否则它必须切换到 IN2。

    2.在昨天的实验中、IN1直接提供了 VSNS 引脚电压(3.3V)。

    我们已经尝试过高达100uF 的大输出电容器、但结果仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    如果您直接将 IN1馈入 VSNS、则在切换到 IN2之前、输出将降至0.8V (因为 IN1必须降至0.8V)。 这与您的范围一致、将导致您的负载关闭。 这就是您应该使用分压器的原因、该分压器允许器件在早期电压下从一个输入切换至另一个输入。

    您认为"只要存在初级电源、就会关闭/IN1?"是什么? 如果您的负载容易在低电压下关断、那么为什么在 IN1为更高电压时不切换到 IN2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    根据您的建议、我尝试使用分压器、以便 VSNS 引脚在分压后获得0.85V 的电压。 我没有观察到输出电压大幅下降、并且在切换时也是恒定的。 但是、我仍然观察到负载有时会重新启动、但不像以前那样频繁地重新启动。 (请注意、分压器也被设定为1.25V 至 VSNS、并且尝试并且结果是一样的。)

    我还尝试了一个大约220uF 的大输出电容器和高达22uF 的输入电容器。 但是、有时仍然会重新启动。

    下面是最新设计的原理图。

    我将 IN1视为主电源、因为它从主电源(实际电源)中汲取。 当电源关闭时、我只希望多路复用器切换到 IN2、即电池电源(备用电源)。 这就是为什么我说"只要它存在"的原因。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、  

    我无法查看您的原理图。 请重新上传。 另请上传一个范围热、该范围再次描述了与您之前所做的类似的电压降。

    我想查看 IN1、VSNS、OUT 和 D1。 我假设 IN2在这里是稳定的3.3V 电源、因此可以先尝试使用电源而不是电池。 请放大到切换点、并确保电压电平已放大。

    感谢您在故障排除方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我想向大家介绍 IN2是3.3V 的稳压直流电压(由使用 TPS63000降压/升压稳压器的电池提供)。 因此、它无疑是 IN2的稳定3.3V 输入。 我已附上 切  换期间的原理图和范围。

    电路是根据共用的原理图而成的、需要注意的 是、我在 IN1和 IN2上使用了一个与现有设计值(0.1uF)并联的10uF 电容器。 此外、我还在与1uF 电容器并联的输出端使用了一个值为220uF 的电解电容器。

    2.在范围内、在 IN1和 IN2之间切换(往返)期间捕获波形。 需要注意的是、范围热中显示的两个切换均未发现重启问题。 重新启动不一致、并且很少发生、这是不可预测的。

    (注意:无论 IN1或 IN2的预感如何、D0始终使用稳定的3.3V 外部电压电源。)

    我已将相同的详细信息附加到您的邮件中。

    谢谢你

    Sanjay  

    邮件 ID:sanjay.bc@6thenergy.com

       t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我已收到电子邮件。

    让我们将此支持移至电子邮件、因为我们可以更快地分享更多详细信息。

    我将关闭该线程。