This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:将肖特基二极管替换为常规二极管

Guru**** 2592080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858383/lm3405-replacing-schottky-diodes-with-regular-diodes

器件型号:LM3405

我的客户的应用程序对成本比效率更敏感。 除了热耗散之外、在电路中使用常规二极管而不是数据表中推荐的肖特基二极管有哪些风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    我不确定您所说的常规二极管是什么意思。  如果您指的是价格低廉的整流器二极管、它们可能无法正常工作、尤其是最便宜的60Hz 整流器。  该转换器的开关频率为1.6MHz。  二极管恢复速度非常快、在恢复过程中不会导致大反向电流、因为这会增加 LM3405开关损耗。  是的、可以这样做、但我想不是肖特基二极管、反向恢复损耗很小的二极管也不会更便宜。

    此致、