This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:与2s2p 电池兼容的充电控制器

Guru**** 2415260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, BQ24004, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857487/bq2057w-charge-controller-compatible-with-2s2p-battery

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件:BQ2057BQ24004BQ24133

对于学校项目、我们的部分任务包括为锂离子电池充电。 我们的电池组是 RRC 2057 2s2p、想要检查并查看我是否可以将 bq2057w 用作2s2p 电池的充电控制器。 我计划根据 bq2057数据表第7页的图1设计电路。 但是、正在计划使用62.5m Ω 电阻器将充电电流设置为2A、并使用 BDP 948 PNP 晶体管。  

感谢您的帮助、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    BQ2057W 设计比您旧、我不推荐它。  外部电流感应电阻器和导通 FET 使其具有高器件数和低效率。

    对于线性、请尝试使用 BQ24004、这是一个1A、但采用单个封装。  可能需要尝试充电至低于1A、以更好地管理器件上的热升。

    电池组是2S2P、我猜容量是4.0mAh 还是更大?  您可以使用线性(1A)对此进行充电、但这需要一段时间。  开关充电器能够以更高的效率提供更多电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、电池额定电流为6400mAh。 我们在充电方面遇到了问题、因此、此时、即使电池需要一段时间、我们也希望演示电池至少要充电。 我目前有一个 BQ2057W 器件、因此在等待 BQ24004送达时、我可能会尝试使用该器件对充电进行一点测试。  

    感谢您的帮助、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    此外、对于这种大型电池组、线性充电器(1A)提供的6400mAh 充电电流有点低。  开关更适合。  BQ24133是一个可供查看的单元、它可配置为以更高的电流为两节电池充电。