This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:我想检查为什么该器件可被用于 CCM 模式反激式等。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833610/ucc24612-i-want-to-check-why-the-device-can-be-used-for-ccm-mode-flyback-and-so-on

器件型号:UCC24612

大家好、

我想检查为什么该器件可用于 CCM 模式 反激式等 。 您知道其他器件只能用于 DCM。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCM 下工作的原理相同。 经验法则是开关频率应低于100kHz 或功率损耗过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    该器件是否可用于200kHz、但具有   与 MOSFET 并联的二极管? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果高于100kHz、则根据我们从各种设计中了解的情况、开关损耗会变得太大。 将二极管并联到 MOSFET 无助于降低 MOSFET 开关损耗、因为当 SR MOSFET 产生开关损耗时、并联的二极管可能会在 MOSFET 关断之前关断。

    请参阅有关 CCM 运行的数据表。

    如果您的设计  在200kHz 下仍然正常 并接受了功率损耗、 则可以。 您必须进行测试 和查找。 我们将 我们的经验提供给您考虑。