请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24612 大家好、
我想检查为什么该器件可用于 CCM 模式 反激式等 。 您知道其他器件只能用于 DCM。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想检查为什么该器件可用于 CCM 模式 反激式等 。 您知道其他器件只能用于 DCM。 谢谢。
如果高于100kHz、则根据我们从各种设计中了解的情况、开关损耗会变得太大。 将二极管并联到 MOSFET 无助于降低 MOSFET 开关损耗、因为当 SR MOSFET 产生开关损耗时、并联的二极管可能会在 MOSFET 关断之前关断。
请参阅有关 CCM 运行的数据表。
如果您的设计 在200kHz 下仍然正常 并接受了功率损耗、 则可以。 您必须进行测试 和查找。 我们将 我们的经验提供给您考虑。